Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Des produits éprouvés dans la technique des façades et des bâtiments

Nos produits ont fait l'objet de milliers de tests en conditions réelles et ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications du domaine des façades et des bâtiments. Le passage de paliers métalliques à des paliers dry-tech sans graisse, notamment, a permis à nos clients d'améliorer la technicité de leurs systèmes tout en en baissant les coûts, avec une durée de vie plus longue et moins d'entretien. Vous trouverez ci-après une sélection d'applications réalisées par des clients.

Paliers résistants aux UV et sans entretien dans une façade à protection solaire innovante

L'entreprise française Arcora a mis au point un système de protection solaire durable et inédit qui se passe de la motorisation habituelle. Des paliers lisses, des rotules lisses et des guides linéaires igus sont utilisés dans les interfaces entre les éléments mobiles et fixes.
Plus d'informations sur cette application
Lamelles brise-soleil Arcora
Lamelles brise-soleil Arcora

Paliers lisses sans entretien pour 1028 lamelles brise-soleil dans un bâtiment technique de la société E.ON

Pour réduire au maximum le travail nécessaire après l'installation de la façade extérieure, des paliers sans entretien étaient nécessaires pour les mouvements des lamelles verticales. Le choix s'est porté sur des paliers lisses en iglidur J en raison de leur lubrifiant incorporé car ils permettent d'obtenir un coefficient de frottement optimal sur la durée sans entretien.
Plus d'informations sur cette application
Façade du bâtiment technique E.ON
Façade du bâtiment technique E.ON

Paliers lisses durables et sans graisse dans un système à lamelles en verre

La société Fenster Keller GmbH fait appel à des paliers lisses igus dans son système à lamelles en verre. 7300 paliers en matériau iglidur G sont utilisés dans les 63 supports. Les paliers sont réalisés en un matériau universel économique bien adapté aux pivotements et aux rotations.
Plus d'informations sur cette application
Système à lamelles en verre de Fenster Keller
Système à lamelles en verre de Fenster Keller

Chaîne porte-câbles compacte, légère et silencieuse pour l'alimentation électrique de stores coulissants

Les store coulissants pliants de l'entreprise suisse HAWA se déroulement automatiquement sur la façade. Le moteur les suit et doit donc être alimenté en courant électrique de manière flexible. La place étant comptée et le mouvement devant être aussi peu bruyant que possible, il a été fait appel à une chaîne porte-câbles E2.1 .
Plus d'informations sur cette application
Stores coulissants Hawa
Stores coulissants Hawa

Couronnes d'orientation PRT dans un appareil de découpe de matériau isolant destiné à la production automatisée de murs thermiques

L'appareil de découpe automatique de matériau isolant de la société EBAWE Anlagentechnik fait appel à des couronnes d'orientation PRT. Elles assurent le déplacement fiable de la tête 3D de la buse d'eau sous haute pression qui permet des coupes en biais.
Plus d'informations sur cette application
Appareil de découpe de matériau isolant EBAWE Anlagentechnik
Appareil de découpe de matériau isolant EBAWE Anlagentechnik

Guidage fiable des câbles dans un robot d'impression 3D au format XXL

Aectual fabrique des produits durables pour le secteur de la construction avec un robot d'impression 3D au format XXL. Notre système de rappel pneumatique RSP y évite que les câbles ne pendent dans le périmètre d'impression sans que la liberté de mouvement du robot en soit entravée..
Plus d'informations sur cette application
Robot d'impression 3D d'Aectual
Système RSP sur un robot d'impression 3D Aectual


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH