Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Carton chainflex® CASE, le prêt-à-stocker d'igus :

Le CASE chainflex® est un carton qui permet l'envoi de tourets de câbles sans palette. La marchandise peut alors être livrée directement par un livreur de colis. Le CASE chainflex® ne sert pas seulement au transport, il est aussi un système d'entreposage des tourets de câbles. Le câble peut très facilement être déroulé directement du carton. Les cartons peuvent être empilés pour former des entrepôts flexibles. Le code QR sur le carton permet de se réapprovisionner facilement, en ligne. Le CASE chainflex® ne sert pas seulement au transport, il permet aussi de dévider le câble directement du carton. En plus de réduire vos frais de port, vous réduisez aussi vos coûts de process et de stockage.

Commander en ligne.

Boutique CF Profinet Vous savez ce qu'il vous faut ? Alors, commandez dans la boutique en ligne.
Commander maintenant des câbles déjà emballé dans le carton CASE

Tester Profinet.

Echantillon de câble profinet Demander un échantillon gratuit de câble avec connecteur.
Echantillon de câble

Découvrez ici le CASE chainflex sous forme de modèle virtuel en trois dimensions

Carton chainflex® CASE, le prêt-à-stocker d'igus :

(vidéo en anglais)

Qu'est-ce que PROFINET et comment ça marche ?

Transport fiable des données en temps réel

PROFINET est l'abréviation de Process Field Network et utilise comme tout standard d'Ethernet industriel les standards TCP/IP ou IT, ce qui permet une utilisation dans le domaine de l'automatisation de la production et des process.  En gros, Profinet s'intègre au standard Ethernet industriel de la même manière que d'autres systèmes bus comme Sercos, EtherCat ou CC-Link IE.  L'avantage de ce type de réseaux réside, en plus de leur faculté à assurer une transmission en temps réel, dans leur structure modulaire qui permet à l'utilisateur de choisir lui-même la fonctionnalité, rapidement et simplement. Il est ainsi possible de configurer le type d'échange cyclique de données pour tous les appareils / équipements PROFINET, de répondre aux exigences sans cesse croissantes en matière de vitesse ainsi que d'établir de nombreuses possibilités de diagnostic en temps réel. Sans compter l'intégration directe des autres bus de terrain par une interface PROFINET, un avantage non négligeable.
 
Il existe deux types de Profinet : PROFINET IO (Input Output) fait pour la connexion d'un périphérique décentralisé à une commande (controller), et PROFINET CBA (Component Based Automation). PROFINET CBA sert à la communication sur la base de composants par l'intermédiaire de TCP/IP et la communication en temps réel dans les installations de conception modulaire. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de IO-Controllers (contrôleurs) et de IO-Devices (appareils) dans les réseaux PROFINET.
 
Bases

Application

Où utilise-t-on PROFINET IO ?

PROFINET IO : système de communication industriel et domaines d'utilisation

PROFINET IO est surtout utilisé pour l'échange de données en génie mécanique, pour la technique d'entraînement et dans les productions On trouve aussi ce standard ouvert d'Ethernet industriel dans les bâtiments industriels.
 
Il existe des câbles avec des spécifications spéciales pour les différents domaines d'utilisation et les différentes fonctions. Comme pour PROFIBUS et EtherCAT, les câbles sont souvent aussi utilisés dans les machines et équipements pour la pose et le câblage fixes, ce qui permet d'en choisir une variante avec un conducteur massif composé de sept cordons.
 
Pour les applications en mouvement, et plus particulièrement dans les chaînes porte-câbles, il est toutefois nécessaire de faire appel à des câbles bus avec des cordons à dix-huit fils. Il est également nécessaire de faire appel à une structure de câble adaptée aux applications dans les chaînes porte-câbles afin que la transmission des données des différents modules bus reste assurée même après des années. C'est la raison pour laquelle les câbles PROFINET chainflex® se sont imposés notamment pour les appareils et machines tels que robots, machines d'emballage, machines de production et machines-outils.
 

Quel câble pour votre application Ethernet ?

Câbles chainflex® pour la connexion de différents systèmes à bus de terrain

igus® propose neuf qualités de câbles répondant aux différents besoins et milieux ambiants. Les différentes séries de câbles bus offrent une structure différente et des gaines en différents matériaux (PVC, PUR ou TPE) afin de pouvoir choisir pour chaque application le câble permettant d'avoir la durée de vie la plus longue dans votre système d'automatisation. Mais igus® n'est pas l'interlocuteur de choix uniquement pour l'utilisation de câbles à longue durée de vie, l'entreprise l'est aussi pour la réalisation de projets efficaces et rapidement installés. Vous aussi, faites confiance à une gamme offrant le meilleur rapport qualité-prix et bénéficiez de notre assistance en réalisant un  comparaison de prix .

Les câbles chainflex® PROFINET ont tous un point commun. Tous les câbles chainflex® sont soumis aux mêmes critères de qualité. Peu importe qu'il s'agisse d'un câble économique de la famille CF888 ou d'un câble pour les exigences les plus élevées et des rayons de courbure extrêmement petits, comme c'est le cas pour la famille CFBUS.LB. C'est la raison pour laquelle la société igus® accorde pour ses câbles chainflex® une garantie de fonctionnement de 36 mois avec des durées de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles pour les câbles bus.

Pour les systèmes d'automatisation et d'ingénierie entièrement intégrés, igus® propose aussi ses readycable®, des câbles confectionnés par l'entreprise à partir d'éléments fabriqués par ses soins. Tous les câbles PROFINET peuvent être livrés nus ou confectionnés. Le client dispose alors d'une vaste gamme de connecteurs industriels préconfectionnés, qu'il s'agisse de  connecteurs standards M12  surmoulés (codés D) ou au format  RJ45 . Vous pouvez ainsi mettre votre solution d'industrie 4.0 directement en œuvre, Profinet étant utilisé comme standard sur de nombreuses commandes de Siemens, Allen Bradley, Bosch, etc.
Bases

Pourquoi nos clients nous recommandent

Exemples d´applications avec chainflex®


Câble bus

Câbles bus chainflex®

Gamme complète de câbles avec USB, Profibus, CC-Link, etc. pour un emploi dans les chaînes porte-câbles.
Garantie

Garantie chainflex®

chainflex tient : 4 ans garantis. Tout savoir sur la garantie chainflex unique en son genre. 


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Gary Johnson

chainflex® Sales Manager

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH