Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Instructions de montage système de rappel triflex® RSP

Montage RSP Montez la plaque d´adaptation (1) sur l´axe 3 du robot
Montez le système RSP d´igus® directement sur la
a) plaque d´adaptation (1) ou
b) directement sur votre robot si la plaque d´adaptation n´est pas nécessaire.
Montez le "collier" (2) sur l´axe 6 du robot puis l´élément de fixation réglable triflex® R
sur l´axe (3)
Placez votre chaîne porte-câbles triflex® R dans le système RSP (4)
Ajustez la longueur de la chaîne porte-câbles triflex® R et fixez
celle-ci au point fixe du système RSP et à l´élément de fixation
du point mobile de l´axe 6
Uniquement pour la triflex® TRE :Lors du raccordement des éléments de fixation, veillez à ce que la pièce portant la référence TRE.Lock (5) soit bien placée dans le dernier maillon de la chaîne porte-câbles au point fixe et au point mobile de la triflex® TRE.
Alignez le collier de l´axe 6 et le support pivotant avec l´élément de fixation de manière à ce
que la triflex® R soit dans la position optimale. La posi-
tion optimale et la longueur de la chaîne porte-câbles sont fonction de
votre type de robot
Raccordement de l´unité d´égalisation de la pression (7)
Raccordez l´unité RSP au réservoir sous pression à l´aide du tuyau de 1 m faisant partie de la fourniture (marquage rouge). Le raccordement du presso-
stat au réseau d´air comprimé doit être assuré sur place
(marquage vert).
Réglez la pression de l´air à l´aide du détendeur (8)
La pression correcte est comprise entre 2 bar (29 PSI)
et 4 bar (87 PSI)
Pour obtenir un réglage optimal de la force de rappel, remplissez la triflex® R de câbles et de conduits et faites descendre le robot vers le bas, l´axe 6 étant en position verticale. Augmentez la pression à l´aide du pressostat jusqu´à ce que
la chaîne porte-câbles se soulève complètement et que le vérin
soit en position finale. Ce réglage représente la force de rappel maximale nécessaire.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH