Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

De premiers paliers lisses spéciaux en qualité de série au bout de 4 jours ouvrés seulement


Des paliers lisses spéciaux igus sans entretien, solution rapide et économique pour les ergomètres allongés de la société ergoline GmbH

Si les ergomètres sont des appareils très appréciés par les sportifs dans les salles de sport ou à la maison, ils sont aussi utilisés dans le secteur médical pour le diagnostic des maladies cardiaques par exemple. La société ergoline GmbH est l'un des leaders de la fabrication d'ergomètres. Pour ses ergomètres allongés inclinables, elle fait appel à des paliers lisses polymères iglidur sans graisse et très résistants à l'usure dont elle utilise une taille spéciale. Soucieuse de lancer vite la production de sa nouvelle série, l'entreprise a fait appel au service économique de moulage par injection FastLine de la société igus. En quatre jours ouvrés seulement, le moule nécessaire avait été fabriqué, le moulage par injection avait démarré et les premiers paliers lisses étaient chez le client.
Service FastLine
Les paliers lisses iglidur P210 de la société igus assurent un réglage en hauteur et en inclinaison sûr et sans graisse. (Source : ergoline GmbH) Les paliers lisses iglidur P210 de la société igus assurent un réglage en hauteur et en inclinaison sûr et sans graisse.

Problème

ergoline était à la recherche d'un palier lisse résistant à des charges allant jusqu'à 20 MPa pour la production en série de cet ergomètre allongé inclinable. Son problème principal ? La taille requise n'était pas disponible sur stock. Les paliers lisses devaient ausi fonctionner sans apport de graisse, l'emploi dans un ergomètre devant être hygiénique.

Solution

Avec le service FastLine igus, un moule d'injection pour la production en série des paliers lisses souhaités a été fabriqué en un temps record. Quatre jours plus tard, la société ergoline GmbH avait déjà reçu les premiers paliers lisses sur mesure en matériau iglidur P210 capable de répondre aux critères souhaités en matière de charges et d'absence de graisse.

« Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est le prix. Nous avions tablé sur le triple. Une bonne surprise, bien entendu, et qui permet à notre service études de travailler avec une grande flexibilité. »
 
Dominik Huber, responsable des études chez ergoline GmbH

Le nettoyage des panneaux solaires, véritable casse-tête pour les exploitants

Selon l'Institut Robert Koch (RKI), les maladies cardio-vasculaires sont en haut de la liste des maladies en Allemagne et sont à l'origine d'environ 40 % des décès. Elles touchent principalement les plus de 60 ans. L'électrocardiogramme d'effort est l'un des grands outils utilisés pour le diagnostic de ce type de maladie et pour le contrôle d'une thérapie en cours. Des ergomètres médicaux sont utilisés pour pouvoir régler l'effort de manière reproductible. La société ergoline GmbH située à Bitz, près d'Albstadt (Allemagne), est l'un des leaders de la fabrication de ce type d'ergomètres. Depuis plus de trente ans, l'entreprise est spécialisée dans la production d'ergomètres médicaux haut de gamme disponibles en différentes versions. Plus de 60.000 ergomètres ergoline sont utilisés partout dans le monde, avec des résultats. L'entreprise produit d'une part des appareils destinés au diagnostic cardiaque (par exemple pour effectuer un ECG d'effort en clinique ou dans un cabinet médical), elle est aussi spécialiste de la mise au point d'appareils et de logiciels pour l'entraînement et la surveillance de patients en réadaptation cardiologique, après un infarctus ou un pontage par exemple. « Ces systèmes sont surtout utilisés dans les cliniques de réadaptation et dans les centres médico-sportifs », explique Dominik Huber, responsable des études chez ergoline GmbH. Tous leurs composants, et donc aussi les paliers lisses, doivent avoir une longue durée de vie et résister à des sollicitations très variées (accélération, poids élevé, etc.).
 
Les paliers lisses en cotes spéciales sont emmanchés dans leur logement et permettent un réglage fiable et sûr de l'ergomètre. (Source : ergoline GmbH) Les paliers lisses en cotes spéciales sont emmanchés dans leur logement et permettent un réglage fiable et sûr de l'ergomètre.

Le bon matériau vite trouvé avec l'outil de calcul de la durée de vie igus


C'est en particulier pour le logement du réglage en hauteur et en inclinaison que Dominik Huber était à la recherche d'un palier lisse adapté. « Nous avons vite trouvé le bon matériau pour l'application, en l'occurrence de l'iglidur P210 », se souvient Benjamin Haupt, technico-commercial igus. C'est un matériau qui convient tout particulièrement aux mouvements oscillant sur des arbres en différents matériaux. Il est extrêmement résistant à l'usure, notamment pour les charges allant juqu'à 20 MPa, et convient aussi aux charges de bord. L'absence de graissage externe permet au palier lisse polymère de répondre aux exigences strictes en matière d'hygiène prévalant en technique médicale. C'est l'iglidur P210 qui offre la plus longue durée de vie dans l'application avec l'ergomètre, ce que montre aussi le calcul de la durée de vie que le client peut effectuer avec un outil de calcul gratuitement mis à disposition par igus. Pour les calculs, igus s'appuie sur les données fournies par son laboratoire de tests de 3.800 mètres carrés situé à Cologne. Tous les résultats des tests sont utilisés dans les outils en ligne igus pour donner des indications sur la durée de vie des produits dans différentes applications.
#ERR No Translation - Text ID 376# L'ergomètre allongé ergoselect 1200 a été mis au point pour le diagnostic cardiaque.

Des pièces de série moulées par injection économiques avec FastLine

Les paliers choisis dans le catalogue avaient trop de jeu suite à des modifications au niveau de l'arbre, une autre solution était donc nécessaire. « La production étant sur le point de démarrer, nous avons tout d'abord choisi de tourner une petite quantité de pièces à partir d'une ébauche », explique Dominik Huber. Mais le rythme n'était pas suffisamment élevé pour la production de série. « Six semaines pour un moule normal, c'était trop long pour nous, et tourner des paliers à partir d'ébauches trop compliqué et trop cher à la longue », se souvient Dominik Huber. igus a proposé au client son service FastLine. « Les investissements que nous avons effectués dans notre production d'outillage, avec notre propre ligne de fabrication de pièces rondes faisant appel à une technologie CNC moderne, nous ont permis de fabriquer des paliers lisses de forme spéciale pour ergoline en un temps record », explique Benjamin Haupt. De la commande à la livraison, cela n'a pris que quatre jours ouvrés. « Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est le prix. Nous avions tablé sur le triple. Une bonne surprise, bien entendu, et qui permet à notre service études de travailler avec une grande flexibilité », ajoute Dominik Huber.

Trouver ensemble des solutions économiques

Les paliers lisses en cotes spéciales sont emmanchés dans leur logement et permettent un réglage fiable et sûr de l'ergomètre, même en présence de forces dynamiques atteignant 1,3 tonne. Si les paliers ont convaincu le client en termes économiques, ils l'ont aussi fait en termes techniques. Les matériaux igus renferment des lubrifiants solides qui rendent tout graissage externe et tout entretien superflus. Les paliers lisses polymères sont légers, ils résistent à la corrosion et sont insensibles à la poussière et à la saleté. Ils sont donc parfaits pour un emploi dans les ergomètres. La société ergoline GmbH fait confiance aux plastiques en mouvement igus depuis 13 ans et a déjà monté des milliers de paliers lisses polymères dans des appareils. « Sur d'autres modèles d'ergomètres, nous utilisons aussi d'autres produits igus en plus des paliers lisses. Des guidages linéaires drylin W par exemple, pour le réglage du siège de l'ergomètre assis ergoselect 600. Nous apprécions ces années de coopération avec un objectif commun : trouver la solution la mieux adaptée, en termes techniques et en termes économiques. »
Service FastLine

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venues de domaines très variés.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH