Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

iglidur® : températures


Fig. 10 : Vue d´ensemble des températures d´emploi minimales ainsi que des températures d´emploi maximales en continu et de courte durée [°C]

Températures

Les paliers lisses en polymères hautes performances sont souvent sous-estimés quant à leur résistance aux températures élevées.

On trouve souvent dans la littérature "technique" des données au sujet des températures permanentes d'utilisation. Par température d'emploi prolongé, on entend la température maximale que le plastique peut supporter, pendant un certain temps et sans charge mécanique, sans que la baisse de résistance à la traction du matériau ne dépasse une valeur donnée ou ne passe en dessous. Le résultat de cet essai normalisé présente toutefois un intérêt fort réduit, les paliers étant presque toujours soumis à une charge. Les températures d´emploi des matériaux donnent des informations très utiles.

Photo 08 : Essais sur matériaux possibles jusqu'à 250°C

Tableau 04 : Températures auxquelles une fixation supplémentaire des Paliers Lisses iglidur® est nécessaire

Matériau :Temp. [°C]
iglidur® G+100
iglidur® J+60
iglidur® M250+60
iglidur® W300+60
iglidur® X+135
iglidur® K+70
iglidur® P+90
iglidur® GLW+80
iglidur® J260+80
iglidur® J3+60
iglidur® J350+150
iglidur® L250+55
iglidur® R+50
iglidur® J200+60
iglidur® D+50
iglidur® V400+100
iglidur® X6+160
iglidur® Z+145
iglidur® UW500+150
iglidur® H+120
iglidur® H1+80
iglidur® H370+100
iglidur® H2+110
iglidur® A180+60
iglidur® A200+50
iglidur® A350+140
iglidur® A500+130
iglidur® A290+110
iglidur® T220+50
iglidur® F+105
iglidur® H4+110
iglidur® Q+50
iglidur® UW+80
iglidur® B+50
iglidur® C+40

Températures d'emploi

La température minimum d'emploi est la température en dessous de laquelle le matériau devient tellement rigide et dur qu'il est trop fragile pour les applications normales. La température maxi d'emploi en continu est la température que supporte le matériau sur une période prolongée sans modification considérable de ses propriétés.
La température maxi d´emploi de courte durée est la température au-dessus de laquelle le matériau devient si malléable qu´il ne résiste qu´à de faibles charges extérieures.

Par "courte durée", on entend une durée de quelques minutes seulement. Si les paliers se déplacent dans leur axe ou que les forces risquent d´agir axialement sur le palier, le risque que le coussinet sorte de l´alésage est plus élevé. Dans de tels cas, il est nécessaire de prévoir une fixation du coussinet après emmanchement.

Le tableau 04 indique la température limite à partir de laquelle une fixation du palier dans l'alésage doit être prévue, même en présence de faibles forces axiales. Plus ces forces sont importantes, et plus la température limite est faible.

Température et charge
Les figures 02 et 03 montrent la pression de surface maximale recommandée [p] des paliers lisses iglidur® en fonction de la température. Cette valeur diminue à mesure que la température augmente.
Lors de leur mise en oeuvre, il convient de tenir compte du fait que la température des paliers peut être supérieure à la température ambiante.

Coefficient de dilatation thermique
La dilatation thermique longitudinale des polymères est environ 10 à 20 fois supérieure à celle des métaux. Par contre, elle n'est pas linéaire. Le coefficient de dilatation thermique des paliers lisses iglidur® est un élément important pour le jeu nécessaire aux paliers. Celui-ci évite que l´arbre ne se bloque dans le palier dans la limite des températures d´emploi prévues. Le coefficient de dilatation thermique des paliers lisses iglidur® a fait l´objet d´examens pour les plages de température importantes et est indiqué dans le tableau des matériaux de chaque chapitre.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH