Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Usine intelligente avec igus® : production de Volkswagen Golf à l'échelle 1:18 pour la formation aux métiers du métal et de l'électricité

Volkswagen Wolfsburg fait appel à 12 postes pour le métal, la partie pneumatique, l'impression 3D, la partie électrique, la robotique, la CNC et la visualisation pour une formation orientée vers la pratique de sa future main-d'œuvre spécialisée

Dans le centre d'apprentissage de Volkswagen à Wolfsburg, des apprentis de différentes sections planchent sur la simulation de la production de VW Golf à l'échelle 1:18. 
La « smart factory » se compose de douze postes séparés qui, regroupés, constituent deux lignes de production parallèles. La fabrication de Golf y est simulée, de l'emboutissage à la sortie des véhicules en passant par la carrosserie, la peinture et l'assemblage.

Sur cette simulation de la production, le mécanisme d'entraînement devait être bien visible et une solution électrique devait être trouvée pour remplacer l'ancienne solution pneumatique. Pour pouvoir bien suivre le mouvement, la glissière a été réalisée en Makrolon transparent.

Fiche signalétique :

  • Produits requis : un mécanisme d'entraînement électrique pour la simulation de la production à des fins de formation
  • Exigences : une grande importance a été attachée à la visibilité du système d'entraînement et à la volonté d'éviter d'utiliser de l'air
  • Secteur : secteur automobile, formation
  • Bénéfice pour le client : le réducteur à crémaillère Apiro® permet d'avoir un entraînement simple et sans lubrifiant. Cette solution comprend des modules d'apprentissage pour les formations métal et électricité. C'est avec eux que la transformation sera effectuée. Technologie des réducteurs, mécanique, électricité et programmation seront enseignés sur la maquette 
Simulation d'usine

Problème

Volkswagen AG devait trouver une solution techniquement complexe devant toutefois être économique pour la glissière, le guidage et son entraînement. 
Toute la simulation devait être visible sous tous ses angles à des fins pédagogiques. 

Le réducteur a fait l'objet d'une attention particulière afin de bien pouvoir observer les mouvements. Il était également nécessaire de ne pas utiliser d'air.

Le skid de transport et la Golf devaient aussi être déplacés séparément afin de ne pas se gêner l'un l'autre.

Solution

la société igus® a non seulement fourni des conseils, elle a aussi convaincu par ses produits. 

Les guidages ont été réalisés avec des patins drylin® WR10 se déplaçant sur des rails simples WS-10. L'entraînement des mouvements est assuré par un réducteur à crémaillère Apiro® commandé par un moteur pas à pas NEMA17. Une carte de pilotage D1 vient compléter ce projet de simulation d'usine. Qui est une réussite.

Grâce à la précision de positionnement, à la légèreté et à l'absence de lubrifiant des produits igus®, la maquette convient parfaitement à une utilisation à différentes fins pédagogiques pour la formation dans des spécialités variées. 
La « smart factory » est depuis partie intégrante du cours sur les réducteurs pour les formations professionnelles chez Volkswagen AG.

Produits allant avec

Configurateur igus® Construisez votre propre robot en suivant les instructions.
Simulation d'usine

Excellence technique et potentiel pédagogique

Dans les métiers techniques, il est indispensable que la formation soit tournée vers la pratique. Connaissances théoriques et compréhension technique sont fondamentales, c'est indéniable. Mais toute théorie ne vaut que par son application pratique.

C'est pour cette raison que les apprentis des métiers techniques devaient acquérir des connaissances théoriques pendant leur formation mais aussi et surtout avoir suffisamment l'occasion d'appliquer et d'approfondir ces connaissances en pratique. Une formation tournée vers la pratique permet aux futurs spécialistes de tester leurs facultés et leur compréhension dans la pratique et de les améliorer. Ils apprennent à quoi servent certains appareils techniques et certaines machines, comment ils fonctionnent et comment ils doivent être entretenus et réparés.

Nos spécialistes igus® vous conseillent volontiers pour une application spécifique.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH