Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Butées axiales

Butée axiales et schéma
Comparées aux butées axiales en métal, les butées axiales xiros se distinguent par leur plus faible poids. Elles ont un mouvement fluide qui s'explique par le fait que les billes ne se heurtent pas à la résistance du lubrifiant. Elles se distinguent également par un faible coefficient de frottement et une bonne résistance à l'usure. N'ayant pas besoin de graissage, les butées axiales sont propres , hygiéniques et elles conviennent à la perfection aux applications de technique médicale et du secteur de l'emballage. Elles peuvent aussi être prises en considération pour des applications du secteur alimentaire, les butées en polymère à billes en inox étant certifiées conformes aux exigences du FDA. Nous ne fournissons pas de butées à aiguilles.
Achat de butées axiales dans la boutique en ligne

Tout savoir sur nos butées axiales :

Qu'est ce qu'une butée à billes ?

Les butées à billes, aussi appelées butées axiales , servent à absorber les forces dans l'axe de l'arbre. De par leur structure, elles conviennent à la perfection aux vitesses de rotation faibles à moyennes avec de faibles forces centrifuges et une grande rigidité.

Les roulements à billes rainurés au sens de la norme DIN 625 assurent quant à eux l'absorption de charges radiales et peuvent aussi absorber des forces axiales faibles à moyennes.

On parle de forces axiales quand les forces agissent dans le sens de l'arbre ou de l'axe.

Les roulements à billes rainurés standards ne suffisent pas pour neutraliser ces forces. On a besoin, ici, de roulements à billes qui empêchent tout déplacement dans le sens de l'axe. Les butées axiales permettent une répartition de la charge sur tous les éléments roulants, ce qui n'est pas le cas des roulements radiaux.
Plan de butée axiale
Plan de butée axiale

Où acheter les butées axiales ?

Butées à une rangée de billes Butées à une rangée de billes, effet simple
Butées axiales à double rangée de billes Butées axiales à double rangée de billes

Comment est faite une butée à billes et quels sont ses atouts ?

Section de butée à billes
Les contours portant les billes de nos butées axiales sont réalisés en polymère xirodur mis au point par igus. Celui-ci rend tout graissage externe superflu, ce qui représente des économies considérables au niveau des coûts d'entretien. Les billes peuvent être en inox ou en verre. Les butées axiales xiros en polymère sont donc :

✔️ résistantes à la corrosion,
✔️ amagnétiques (avec des billes en verre) et
✔️ résistantes aux produits chimiques.

Les cotes données pour les butées axiales xiros sont conformes à la norme DIN 711. La gamme comporte des butées axiales à une rangée et à deux rangées de billes. Les butées axiales à double rangée de billes sont destinées à l'absorption de fortes charges.

Quand utilise-t-on des butées à billes ?

Il est fait appel à des butées axiales lorsqu'une grande rigidité, de faibles forces centrifuges et des vitesses de rotation faibles à moyennes sont requises. En règle générale, ce type de roulement ne convient pas aux charges radiales. Les butées axiales sont combinées à des roulements radiaux si besoin est. Les roulements radiaux sont conçus pour résister à des forces qui agissent verticalement sur l'arbre tout en pouvant aussi absorber des forces radiales à vitesse élevée. Certains roulements sont en mesure de tolérer des forces radiales et axiales agissant sur un arbre.

Tableau butées axiales

Taille ⌀ intérieur [mm]⌀ extérieur [mm]Largeur [mm]
5110010249
51104203510
51104 (à double rangée)204710
    


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH