Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Support de téléviseur révolutionnaire avec couronne d'orientation PRT d'igus® : support de téléviseur électrique pushMAXI-TELE+ROTO

Fonctionnalité innovante et design esthétique pour les particuliers et les entreprises


Le pushMAXI-TELE+ROTO de Gruber Systems GmbH est un support de téléviseur électrique qui met parfaitement en scène le téléviseur suspendu horizontalement sous le plafond à l’aide de ses nombreuses fonctions. En pivotant électriquement, le téléviseur peut être facilement amené du plafond à une position verticale. De plus, la fonction télescopique électrique permet un réglage jusqu’à 500 mm vers le bas dans l’espace. Le téléviseur peut aussi être tourné manuellement de 360° à l’aide d’un plateau tournant PRT igus®.

Le support est utilisé dans les ménages privés ainsi que dans le secteur commercial. Dans les espaces de vie privés, il est idéal pour les grandes surfaces et peut être aligné de manière flexible. Lorsqu’il est replié, il offre une vue dégagée à travers une façade vitrée et pend discrètement au plafond, de sorte que vous pouvez simplement marcher en dessous.

Dans le secteur commercial, le pushMAXI-TELE+ROTO est souvent utilisé dans les salles de réunion, les halls d’hôtel, les salles de fitness et autres salles multifonctionnelles.

Fiche signalétique

  • Solution requise : Une couronne d'orientation qui permet une rotation de 360°.
  • Exigences : Pouvoir pivoter, télescopiquer et en même temps tourner jusqu’à 360°. L’utilisateur souhaite aussi des arguments de vente uniques tels qu’une absence de lubrifiant évitant l’encrassement d’appareils techniques, une absence d’entretien et une absence de bruit pour un confort optimal.  
  • Secteur : Meubles et intérieur
Vidéo en allemand

Problème

Un défi central a été au premier plan de la mise au point du pushMAXI-TELE+ROTO : le montage compact et discret des téléviseurs au plafond. Tant la fonctionnalité mécanique que le design esthétique devaient être pris en compte. 

L’un des principaux objectifs était d’assurer un fonctionnement silencieux. Le support de téléviseur doit se déplacer silencieusement et en douceur pour offrir une expérience de visionnage agréable. En outre, la facilité d’utilisation était d’une importance primordiale pour maximiser le confort pour les utilisateurs. La mise au point d’un mécanisme intuitif qui soit à la fois précis et au mouvement fluide n’était pas une autre tâche à surmonter.

Solution

La couronne d'orientation PRT-01-50 d'igus® s’est avérée être le choix parfait car elle permettait une rotation sans jeu et faisait donc face sans problème aux charges et aux forces de levier. La fluidité du mouvement du palier y a joué un rôle décisif.

Le choix s’est également porté sur les rails NT-35-AR-520 qui se distinguent par une grande rigidité une fois déployée. Le poids et la possibilité d’une extension complète ont également été décisifs pour la décision. Autre avantage : les rails sont maintenant aussi disponibles en noir, une couleur qui correspond parfaitement à nos besoins.

L’utilisation d’une couronne d’orientation PRT-01-50 et d’un rail NT-35-AR-520 a permis de mettre au point une solution répondant aux exigences les plus strictes, tant en termes de fonctionnalité que d’aspect esthétique.

Produits utilisés

Recherche de la couronne d'orientation iglidur® et calcul dans le configurateur

Autres photos de l'application :

Support de téléviseur
Support de téléviseur
Support de téléviseur

Modèle 3D interactif pour couronnes d'orientation iglidur PRT

Couronne d'orientation PRT

Testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests igus Nous testons pour que vous soyez sûrs de ce que vous recevez. Découvrez comment nos produits sont testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Nous y effectuons aussi des tests spécifiques pour des clients en plus des tests standards. La superficie consacrée aux tests d'applications et de matériaux est de 3 800 m².

Questions fréquemment posées à propos des couronnes d'orientation

FAQ Conductrices ? Adaptées à un contact avec des produits alimentaires ? Capacité de charge maximale ? Des réponses à ces questions et à bien d'autres dans notre FAQ consacrée aux couronnes d'orientation. Nous avons rassemblé ici, pour vous, les questions les plus fréquemment posées sur nos couronnes d'orientation iglidur PRT. 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH