180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Le rayon de courbure minimum est le rayon en dessous duquel un objet ne doit pas être plié. De nombreuses installations font appel à des suports de câbles, et la question se pose donc : Comment choisir le rayon de courbure d'un câble ou du support de câbles ?
Lors de la conception d'un système de gestion des câbles, il existe plusieurs manières d'augmenter la durée de vie des câbles. L'un des principaux facteurs est le choix du bon rayon de courbure pour le support de câbles. Il est important que le rayon (à l'exception éventuellement des applications où la place est limitée) soit plus grand que le rayon de courbure minimum recommandé pour les câbles. Le choix du bon rayon rayon pour le support de câbles est l'un des facteurs les plus importants pour la longévité et la sécurité de fonctionnement. Tous les supports de câbles ont plusieurs rayons de courbure au choix et chaque fabricant préconise un rayon de courbure minimum . Le rayon choisi pour le support de câbles dépend du câble ayant la plus grosse section.
Ne prenez jamais un rayon inférieur au rayon minimum indiqué par le fabricant tout en sachant que le plus grand rayon est optimal. Par principe, les câbles souples en mouvement devraient être soutenus de manière à ce que les points de raccordement ne soient pas sollicités en termes mécaniques et qu'un pliage net soit évité. Si cela peut être mis en œuvre avec une boucle, le câble doit avoir un rayon de courbure équivalant à au moins 10 fois le diamètre du câble. Plus le rayon est grand et moins le câble est sollicité, ce qui contribue à allonger sa durée de vie. Il convient aussi de tenir compte du fait que le rayon de courbure minimum est parfois basé sur une plage de températures pour la flexion. Il convient donc d'être très prudent lorsque la température ambiante atteint ou dépasse cette température pour le câble.
Cela s'applique plus particulièrement aux applications à basses températures pour lesquelles sont utilisés des câbles thermoplastiques qui ont tendance à se rigidifier sous l'effet du froid. Des câbles rigides peuvent augmenter le rayon de courbure du support de câbles et entraîner des erreurs mécaniques. A basse température, il est recommandé d'utiliser un câble à gaine en PUR ou en TPE et/ou de consulter le fabricant pour obtenir des recommandations pour ce qui est des rayons de courbure. Pour les applications où la place est très limitée, le rayon du support de câbles doit si possible est plus petit que le rayon de courbure minimum recommandé pour l'ensemble des câbles. Ce n'est pas idéal mais s'il n'est pas possible de faire autrement, il convient d'utiliser des câbles conçus spécialement pour les installations avec de tout petits rayons de courbure. La gamme chainflex comporte des câbles de commandes, des câbles servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles pour robots mais aussi des câbles capteurs, des câbles bus et des câbles de données tous robustes qui peuvent être utilisés en toute sécurité dans des milieux exigeants et qui se distinguent par une longue durée de vie.
En plus d'un cordon en une version très résistante à la flexion, il est fait appel à des matériaux de gaine très résistants à l'usure et à la flexion qui permettent une plus grande flexibilité du câble. Les expériences accumulées au fil des années dans le laboratoire de tests de l'entreprise permettent à igus de garantir une longue durée de vie et une grande sécurité de fonctionnement dans les chaînes porte-câbles même pour les câbles chainflex ayant de tout petits rayons de courbure.
Les domaines d'utilisation de câbles à petit rayon de courbure sont nombreux et variés. Ces câbles sont très souvent nécessaires dans les applications où des mouvements dynamiques et flexibles doivent être effectués dans un espace très réduit. C'est le cas par exemple des secteurs des semiconducteurs et du placement de composants, de l'automatisation, de l’industrie automobile et du secteur bancaire. Citons parmi les nouvelles utilisations possibles les portes automatiques de véhicules et de trains ou tramways, ainsi que les distributeurs de produits alimentaires et le secteur du conditionnement.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h