Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)


N'ajoutez plus de graisse et utilisez des paliers lisses calqués sur vos besoins.
Durée de vie calculable et grande robustesse augmentent la fiabilité

Livre blanc gratuit (en anglais)

Notre livre blanc (en anglais) «Facteurs de succès importants pour les logements sans graisse dans les machines de construction » traite entre autres les sujets suivants :
  • Fonctions importantes de la lubrification sur les paliers lisses
  • Raisons d'un passage à des paliers lisses sans graisse
  • Points de distinction entre les paliers lisses iglidur® sans graisse et les paliers métalliques graissés
  • Mode de fonctionnement des paliers lisses auto-lubrifiants
  • Points à prendre en compte lors du passage à des paliers lisses fonctionnant à sec
La télécharger gratuitement

Pivot graissé
La lubrification ? On peut s'en passer.
  • Sur les engins de chantier, de nombreux logements sont protégés des intempéries et de l'usure par ce qu'on appelle la lubrification perdue. De la graisse lubrifiante est alors constamment expulsée de l'intérieur de la machine.

  • Ces lubrifiants sont déversés dans l'environnement. Les réglementations strictes rendent le choix de la bonne graisse plus compliqué, et surtout plus cher.
Pompe à graisse
L'entretien ? On peut s'en passer.
 
  • Le graissage conforme aux réglementations prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Tous les jours, le graissage des 20 à 30 points de graissage que compte en moyenne une pelle sur chenilles standard prend 30 à 60 minutes.

  • Tout graissage insuffisant ou mal fait peut aussi entraîner des dommages très coûteux. Ces travaux doivent être effectués par du personnel qualifié et ont souvent lieu dans des conditions difficiles.

iglidur® : les spécialistes ont la parole

Le spécialiste des applications igus® Uwe Sund répond à vos questions

Dans un entretien, Uwe Sund parle de la tendance croissante aux paliers sans graisse et sans entretien dans les machines de construction. Une tendance qui s'explique aisément par la baisse du travail d'entretien et des coûts des lubrifiants qu'elle entraîne. Quelques points doivent être pris en considération pour passer à des logements sans entretien dans les machines de construction et pour augmenter considérablement leur durée de vie. Découvrez ce qu'il en est dans la vidéo.

Paliers sans graisse iglidur® pour les engins de chantier 

 

Le polymère tient ses promesses

Un des nombreux tests en laboratoire et sur site qui ont fait la réputation d'igus :
Banc d'essai fortes charges igus, différents paliers soumis à une charge de 60 N/mm² et un mouvement oscillant à 50° de 0,01m/s.
 
  1. Taux d'usure en µm/km
  2. Douille en bronze graissée sur acier zingué. 652,3 µm/km. Forte usure de l'arbre. Test prématurément interrompu au bout de 10.000 cycles en raison d'un mouvement irrégulier.
  3. Douille en acier graissée sur de l'acier trempé chromé. 45,7 µm/km. Forte usure de l'arbre. Test prématurément interrompu au bout de 75.000 cycles en raison d'une forte irrégularité du mouvement.
  4. Palier lisse iglidur® Q2 à sec sur de l'acier trempé chromé. 19,4 µm/km. Aucune trace de mouvement après 100.000 cycles. 
  5. Palier igutex TX1 en fonctionnement à sec sur de l'acier zingué. 66,4 µm/km. Légères traces de mouvement, pas de dommage quantifiable.

Paliers lisses iglidur®

Sans graisse et robustes pour les engins de chantier


Les paliers lisses iglidur® sont fabriqués en polymères iglidur® optimisés en termes de frottement et très résistants à l'usure. Ces polymères se déclinent en plus de 60 matériaux mis au point pour différents domaines d'application. Ils sont :
  • Optimisés pour un emploi sans graisse
  • Résistants aux charges jusqu'à 120 MPa (N/mm²)
  • Très résistants à l'usure
Grâce à des tests empiriques standardisés, il est possible de calculer préalablement la durée de vie des matériaux en fonction de leurs paramètres d'utilisation. Il est ainsi possible de déterminer le matériau le mieux adapté à l'application avant de procéder aux tests sur le terrain.

 
Plus d'informations sur les paliers iglidur®
Palier lisse iglidur Q2

Le plus grand laboratoire de tests de ce secteur d'activité

Laboratoire de tests avec périmètre réservé aux paliers lisses Nous testons pour que vous soyez sûrs de ce que vous recevez. Découvrez comment nos paliers lisses polymères iglidur® sont testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Nous y effectuons aussi des tests spécifiques pour des clients.

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement de nos paliers lisses iglidur.

Durabilité

Durabilité Découvrez comment igus contribue à la protection des ressources et de l'environnement avec ses polymères hautes performances.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH