Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Solutions de maintenance intelligente igus pour les systèmes de chaînes porte-câbles et les paliers


Eviter les arrêts d'équipements et rendre la maintenance planifiable ? Découvrez comment le faire avec igus dans cette vidéo...

Eviter les temps d’arrêt ... Augmenter la durée de vie des produits ... Baisser les coûts d’entretien ... avec les plastiques intelligents

Avec la surveillance constante de  l’état i.Sense, vous avez toujours un œil sur vos équipements. Avec  i.Cee, vous connectez vos équipements de production à l’Internet des objets (IoT) ou à votre réseau local et avez la possibilité d’une maintenance prédictive.

Avec les plastiques intelligents - systèmes de chaînes porte-câbles, câbles chainflex, guidages linéaires et paliers lisses équipés de capteurs intelligents - nous avons pour objectif de rendre des solutions d’automatisation complexes facilement compatibles avec l’industrie 4.0.

Convenir d’un rendez-vous de présentation personnel

Ce que vous voulez savoir sur les plastiques intelligents :
Plastiques intelligents
Infographie plastiques intelligents

Surveillance de l’état (i.Sense)

La surveillance de l'état des machines (condition monitoring en anglais) est la manière la plus simple et la plus rapide de combiner de nombreux produits igus pour en faire un produit intelligent qui se surveille lui-même. La mise en place de capteurs permet de mesurer des paramètres donnés (températures, forces, ondes de choc/vibrations par exemple) avec une valeur de seuil préalablement définie et d'envoyer une alerte ou tout du moins une information en cas de franchissement de ce seuil. L'information obtenue permet de prendre des mesures en conséquence (entretien ou coupure). Si le client le souhaite, le franchissement de la valeur de seuil peut aussi entraîner une coupure directe des équipements afin d'éviter les dommages induits coûteux. Cette surveillance de l'état, igus la propose sous le terme i.Sense (je sens).
Système de surveillance de l’état i.Sense

Maintenance prédictive (i.Cee)


La maintenance prédictive (maintenance prédictive) utilise les éléments de la surveillance et crée, à l’aide des capteurs et d’un logiciel, un système qui permet un calcul dynamique de la durée de vie d’où découle la fixation de dates d’entretien optimales pour les produits igus. La maintenance prédictive est donc l'étape suivante logique sur la voie d'un concept global de guidages de l'énergie et de paliers intelligents. Ce système offre différents niveaux et un degré de personnalisation élevé. Toujours avec pour objectif d'obtenir le maximum de sécurité pour les équipements et l'utilisateur et une durée de vie aussi longue que possible. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (qui découle de « je prévois »).
Vers le système de maintenance prédictive i.Cee

Ces produits igus peuvent être équipés de la technologie des plastiques intelligents


Industrie 4.0 : Les plastiques intelligents dans la pratique

Grues Machines-outils Industrie du bois Manutention Robotique Manutention de produits en vrac Offshore Découvrir toutes les applications
Maintenance prédictive dans la construction automobile Construction automobile

Dans le secteur automobile, les chaînes de montage ne s’arrêtent jamais. Sur ces lignes de production, les concepts de production intelligents de type maintenance prédictive sont monnaie courante depuis longtemps.
Surveillance de l'état sur des grues Secteur des grues

Charges lourdes, longues heures de service, conditions météorologiques très variées, les grues doivent être extrêmement performantes. Pour qu'elles puissent l'être constamment, il faut des concepts de surveillance de l'état qui soient fiables.
Surveillance de l'état intelligente dans des stations d'épuration Stations d’épuration

Les stations d’épuration sont très exigeantes vis-à-vis des composants utilisés : utilisation continue, intempéries et saleté. Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents ont été conçus pour fonctionner constamment de manière fiable dans toutes les conditions imaginables.

Base de connaissances

Base de connaissances

Vous trouverez ici :

  • L’actualité sur le blog
  • Manuels / instructions
  • Modèles CAO 3D des pièces intelligentes
  • Instructions de montage i.Sense
  • Séminaires en ligne / tutoriels vidéo
  • Données EPLAN pour logiciel d'IAO
Accéder à la base de connaissances

Applications avec des plastiques intelligents

Bread packaging machine

Bread packaging machine: avoid cable breaks with smart plastics

Sensors monitor energy chains in engine plants in the automotive industry

This is why an Austrian automotive supplier relys on smart plastics von igus® in order to avoid unforeseen failures and machine shutdowns.

Aluminium oxide production

Condition monitoring tells you when the system needs cleaning

Predictive Maintenance in train-washing stations

The complete smart plastics package, which optimally combines condition monitoring and predictive maintenance

Güdel relies on condition monitoring for the energy chains on linear robots

Güdel avoids failures on its linear robots by measuring the movement, temperature and wear of the energy chains in real time.

Wastewater treatment plant

The smart plastics prevent the plant from stopping in the event of a fault, in order to avoid expensive consequential damage

Étude de cas à télécharger gratuitement


Téléchargement de la brochure avec un aperçu complet des plastiques intelligents


La brochure vous offre un tour d'horizon rapide


Sujets abordés :
  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits dédiés à la surveillance de l'état
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Comment les données pour la maintenance prédictive circulent
Télécharger la brochure

Quoi de neuf ?


Nouveautés des plastiques intelligents 2024

Les plastiques intelligents Nouveautés 2024 ...

... Découvrez ici toutes les innovations 2024 pour les plastiques intelligents, dont la surveillance sans contact de l’état des chaînes porte-câbles à roulettes EC.IT ou le module i.Sense compatible OTA :
Industrie 4.0 : nouveautés des plastiques intelligents

Que recherchez vous ?


 
Vous êtes à la recherche d’une fonction coupure pour votre guidage de l’énergie afin d’éviter un crash?
Vous ne voulez pas de logiciel pour la surveillance du guidage de l’énergie?
Vous aimeriez que le message de l’état soit indiqué par un système de diodes lumineuses ?
Vous souhaitez une indication constante de la durée de vie actuelle de vos produits igus ?
Vous aimeriez savoir quand un de vos produits igus a besoin d’entretien ?
Vous aimeriez éviter les arrêts imprévus des équipements ?
Vous aimeriez préparer votre guidage de l’énergie et vos paliers lisses pour l’industrie 4.0?
Vous voulez voir dès maintenant ce que l'avenir nous réserve ?
Dans notre vue d'ensemble des nouveautés, vous trouverez plus de solutions pour le domaine de la maintenance prédictive dans l'usine intelligente.

Portail CAO 3D pour les plastiques intelligents

Conception de chaînes porte-câbles intelligentes dans le portail CAO 3D

Configurer rapidement des systèmes de chaînes porte-câbles intelligents. Modèles CAO pour tous les composants intelligents.

Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents sont déjà utilisés dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où ils fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés. 
Aide concernant un portique 1D avec des pièces intelligentes

Autre documentation :

Brochure plastiques intelligents

La brochure toujours actualisée à télécharger directement en ligne au format PDF :
► Télécharger ici

Testé

Tous les ans, nous effectuons plus de 3 000 tests afin de collecter suffisamment de données pour l'algorithme de durée de vie. 
Programme de recyclage de chaînes porte-câbles

Programme de recyclage

Faire recycler des chaînes porte-câbles par igus, quel qu'en soit le fabricant. Comment ça marche ?
Séminaire en ligne plastiques intelligents

Séminaire en ligne

Tirez profit des connaissances et de l'expérience de nos intervenants :
interactif✓ informatif✓ gratuit✓.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH