Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)
Indicateur de position

Précision au millimètre près ...

Avec le nouveau système de mesure, la détermination précise de la position sur les courses longues n’est plus une question d’avenir. Il mesure en effet avec une précision de 1 mm. La manipulation simple de la montage et la convivialité permettent en aucun cas de réduire les coûts à plusieurs niveaux.


 
Teaser superwise
Le nouveau système de mesure du déplacement offre une précision de mesure extrêmement élevée et constitue ainsi un avantage considérable dans le domaine de l’automatisation. L’intégration d’une surveillance de l’usure offre une sécurité supplémentaire et des avantages en matière de maintenance en surveillant l’état de la chaîne porte-câbles afin d’éviter les pannes prématurées. La combinaison entre précision élevée, légèreté et possibilité de se passer d’alignement rend l’installation et la manipulation plus simples et plus économiques.
Le système est rapide à monter puisqu’il n’est pas nécessaire de procéder à un alignement chronophage. La livraison en tant qu’unité complète avec élément de fixation présente un autre avantage financier, rendant superflu l’échange de chaînes porte-câbles entières. Il peut aussi être utilisé comme complément à autoglide 5.
En résumé, le système de positionnement est l’occasion d’intégrer plus d’efficacité et de fiabilité dans la technologie de production moderne.
 
Demander une démonstration individuelle du produit
Système de positionnement
Système de positionnement
Système de positionnement

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Mesure extrêmement précise (à 1 mm près) grâce au nouveau capteur de position
  • Très faible poids
  • Surveillance de l’usure intégrée de la chaîne porte-câbles en option
  • Module complémentaire autoglide 5
  • Le capteur de position est livré sous forme de module avec élément de fixation, aucun alignement n’est donc nécessaire
  • Remplace un système de positionnement classique dans de nombreux cas
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Economique à l’achat
  • Montage rapide et donc coûts de montage peu élevés
Preuves

Preuves

  • Le nouveau système de mesure du déplacement permet d’obtenir une précision de mesure élevée (jusqu’à 1 mm)
Durabilité

Durabilité

  • Longue durée de vie grâce à une robustesse exceptionnelle
  • Pas besoin de changer des chaînes complètes, le système est livré sous forme d’unité avec élément de fixation

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

i.Cee dans une installation de lavage de trains i.Cee dispose de données de surveillance de l'état (température, vitesse de déplacement, course effectuée, etc.) qui permettent à CFL d'estimer la durée de vie des équipements et de donner des indications pour l'entretien et les inspections.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Circulation des données et accès à celles-ci : c'est vous qui décidez

Transfert des données au sein de votre réseau d'entreprise local (i.Cee:local) ou par le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Vos données ne sortent jamais de votre réseau d'entreprise, le logiciel i.Cee ne communiquant qu'à l'intérieur des réseaux que vous lui indiquez. La plage d'utilisation va d'une chaîne porte-câbles dans une machine donnée à un parc de machines et à une interface de sortie dédiée.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Sur cette solution basée sur Internet, les données passent d'abord par i.Cee:net, un concentrateur de données. i.Cee:net se trouve chez vous et vous pouvez arrêter ou modifier à tout moment l'échange de données vers le cloud.

Saisie intelligente des données de la machine ...

... pour des concepts de maintenance prédictive

Le module i.Cee ouvre de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2023, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH