Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Des PFAS dans les paliers lisses iglidur ?

Aperçu rapide

  • Une éventuelle interdiction du PTFE pourrait toucher certains paliers lisses en fonction de leur teneur en PTFE.
     
  • De nombreux matériaux iglidur ne contiennent pas de PTFE. Aucune trace des substances PFAS les plus importantes n’a pu être détectée dans d’autres matériaux iglidur.
     
  • Si le PTFE n’est pas interdit,les matériaux iglidur ne sont généralement pas concernés.
Ce que vous trouverez ici :
Espace réservé pour le logo

Matériaux iglidur sans PTFE

Ces matériaux iglidur ne contiennent pas de PTFE et ne sont donc pas affectés par de futures réglementations sur les PFAS. Liste complète à télécharger au format pdf

iglidur A160

iglidur A200

iglidur A290

iglidur A500

iglidur C

iglidur F

iglidur GLW

iglidur i230

iglidur J3

iglidur M250

iglidur R

iglidur T220

iglidur X6


Sans PFAS : matériaux iglidur sans composantss PFAS critiques

 Tous les matériaux iglidur portant le label « sans PFAS » ont été testés pour les quelque 100 substances PFAS considérées comme critiques pour l’environnement et la santé. Sont exclues de cette catégorie les substances appartenant au groupe des fluoropolymères.

iglidur A160

iglidur A181

iglidur A230

iglidur A350

iglidur A500

iglidur AX500

iglidur E7

iglidur F

iglidur F2

Palier lisse iglidur F300

iglidur F300

iglidur G

iglidur G1

iglidur GLW

iglidur H1

iglidur H2

iglidur H370

iglidur H4

iglidur i3

iglidur i6

iglidur J

iglidur J200

iglidur J3

iglidur J350

iglidur K230

iglidur L250

iglidur M250

iglidur P

iglidur P210

iglidur Q2

iglidur Q290

iglidur W300

iglidur X

iglidur Z

igutex TX1

igutex TX2

igutex TX3


Les PFAS, qu’est-ce que c’est ?

Les substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) sont des substances chimiques industrielles qui sont utilisées dans de nombreux processus industriels et de nombreux produits de consommation en raison de leurs propriétés techniques particulières. Elles se composent pour l'essentiel d'atomes de carbone (C) et de fluor (F). Ceci étant, les molécules de PFAS peut avoir des structures totalement différentes qui leur permettent d'avoir de nombreuses propriétés elles aussi variées. La figure 1 donne une vue d'ensemble de la classification des PFAS, d'abord en non-polymères et en polymères.

Les PFAS peuvent avoir une forme gazeuse, liquide ou solide. Ce groupe de substances comprend plus de 4 700 composés différents selon la banque de données de l'OCDE, plus de 9 000 selon l'EPA (Environmental Protection Agency) et même plus de 10 000 selon la Commission européenne. Ce décompte montre bien que leur nombre n'est ni clair ni constant. La plupart du temps, il est basé sur des estimations.
Classification des PFAS Fig. 1 : classification des PFAS
Dans le sous groupe des substances perfluoroalkylées (non-polymères), ce sont les composés acide perfluorooctanoïque (PFOA) et acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) dont on sait le plus de choses. Comme toutes les PFAS, ces deux composés sont résistants à tout processus de dégradation et sont désormais détectables dans l'environnement, dans la chaîne alimentaire et dans l'être humain. Le PFOA et le PFOS ont des incidences négatives prouvées sur la santé. Avec les PFHxs et les PFNA, ils représentent 90 % du risque actuellement associé aux PFAS.

Dans le sous-groupe des polymères, une distinction est faite entre les polymères fluorés et les polymères à chaînes latérales fluorés. Les polymères fluorés sont constitués d'une chaîne carbonée à laquelle des atomes de fluor sont directement reliés. Cette structure les rend si stables qu'ils ne peuvent pas se décomposer en substances toxiques. Selon l'OCDE, les polymères fluorés sont des « products of low concern », non toxiques et non bioaccumulatifs. Ils ne peuvent donc pas s'accumuler dans des organismes. Le seul danger est l'utilisation possible d'additifs toxiques dans la production sous forme d'émulsifiants. Les polymères fluorés sont utilisés par exemple dans le revêtement, les joints et l'isolation des câbles. Le PTFE fait partie des polymères fluorés.

Les polymères à chaînes latérales fluorés se composent aussi d'une chaîne carbonée mais aussi de chaînes latérales carbonées. C'est à elles que les atomes F sont reliés. Ces polymères sont donc moins stables et le risque de perte des chaînes latérales existe. Ils sont utilisés comme produits d'imperméabilisation par exemple.

Aperçu du livre blanc

Livre blanc

Gros plan sur les PFAS : limitations, défis et solutions prévus pour le secteur industriel

Qu’est-ce qu’une PFAS et pourquoi sont-elles si populaires dans le secteur industriel et grand public ? Pourquoi y a-t-il une menace d’interdiction à l’échelle de l’UE et que peuvent faire les entreprises maintenant ? Le livre blanc se penche sur ces questions et montre comment igus, en tant que transformateur de polymères, réagit à temps à la limitation prévue et peut proposer à ses clients des alternatives testées et sans PTFE.

Situation juridique actuelle pour les PFAS dans les paliers lisses

Situation au 20 avril 2023

L'utilisation de PFOS est déjà en grande partie interdite depuis 2006 et celle de PFOA depuis juillet 2020. Pour notre confirmation à ce sujet, c'est ici : QM-0-1074E-PFOA-PFOS-DE.pdf Cinq pays européens (l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège) ont soumis une proposition de limitation générale des PFAS qui a été publiée le 7 février 2023 par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Cette proposition est une première étape dans un processus réglementaire qui promet d'être long et va être examinée par toutes les parties prenantes.La première phase de consultation de toutes les parties prenantes se déroule du 22 mars au 22 septembre 2023. La réglementation proposée pour les PFAS n'entrerait probablement pas en vigueur dans tous les Etats membres de l'UE avant 2026 au plus tôt. Des périodes de transition allant jusqu'à 13 ans sont possibles à compter de l'entrée en vigueur.

Etats-Unis : L'EPA a adopté une réglementation définitive par laquelle cinq substances PFAS ont été ajoutées à une liste en comprenant déjà plus de 170. Celles-ci doivent être déclarées dans le cadre du Toxics Release Inventory (TRI), une base de données centrale pour la déclaration publique de produits chimiques. Les fluoropolymères ne font pas partie de la liste du TRI.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH