Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Jamais augmenter la disponibilité des équipements n'avait été aussi facile | i.Sense EC.W

Un nouveau capteur de durée de vie low cost permet une surveillance de l'état économique en temps réel avec sortie potentiel intégrée pour connexion directe à la machine des systèmes de chaînes porte-câbles glissants. À partir de 248 € (prix Allemagne)​.

Augmenter la durée de vie au meilleur prix avec i.Sense EC.W Jamais augmenter la disponibilité des équipements n'avait été aussi bon marché qu'avec le nouveau capteur de durée de vie i.Sense EC.W
Jamais augmenter la disponibilité des équipements n'avait été aussi économique qu'avec le nouveau capteur i.Sense EC.W. Son raccordement direct à la commande PLC de la machine par contacts sans potentiel permet une surveillance de l'état en temps réel de vos systèmes de chaînes porte-câbles glissants, ceci dès 372 EUR (liste de prix Allemagne). 

Le capteur de durée de vie est monté pour cela sur l'une des dernières entretoises ouvrables coté point fixe et saisit avec des éléments capteurs réalisés par impression 3D chez igus l'état instantané des parties latérales de la chaîne ; soit directement pour la commande PLC des équipements ou par module i.Cee optionnel pour des systèmes de surveillance communs. i.Sense EC.W permet donc ainsi d'éviter extrêmement facilement les immobilisations et d'augmenter la disponibilité des équipements. 

Référence : IS.EC.W.FIX.E4.XX.BETA 
Commander directement dans la boutique en ligne

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Surveillance de l'état du système par câbles dans les applications à chaînes porte-câbles glissantes
  • Raccordement direct à la commande PLC des équipements par des contacts sans potentiel
  • Pour les milieux difficiles, sombres ou sales
  • Pas besoin, dans de nombreux cas, de guidage supplémentaire des câbles dans la chaîne porte-câbles
  • Connectivité complète pour une intégration au concept de maintenance prédictive avec i.Cee
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 80 % de coûts en moins grâce au raccordement direct à la commande des équipements
  • Baisse des coûts de remise en état avec des recommandations d'entretien prédictives
  • Finies les immobilisations imprévues grâce à des messages d'alerte basés sur l'état
Preuves

Preuves

  • Plus besoin de module pour l'armoire électrique en cas de raccordement direct à la commande PLC du client
  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les systèmes de guidage de l'énergie dynamiques
Durabilité

Durabilité

  • Très peu de matériel nécessaire pour le capteur intégré
  • Entretien basé sur l'état du système évitant l'échange inutile ou trop précoce de la chaîne porte-câbles

Le spécialiste de l'IoT Richard Habering explique l'utilisation et l'avantage du nouveau capteur de durée de vie low cost i.Sense EC.W.

Exemple réalisé de surveillance intelligente de l'état

Les plastiques intelligents en pratique avec i.Sense


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

i.Sense EC.P à l'œuvre « Moins de travail d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux dans un seul système, la surveillance intelligente de l'état i.Sense... Je n'hésiterais pas à reprendre des chaînes porte-câbles intelligentes igus ! »

Fabian Wilhelm, Ingénieur et Chef de projets chez AOS Stade GmbH

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'un capteur de durée de vie intelligent comme i.Sense EC.W ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

Installation du capteur i.Sense EC.W

Surveillance de l'état pendant toute la durée de vie

Séparateur EC.W LoRa à alimentation solaire

Finis les changements de pile énervants. La transmission de l'état d'usure de la couche de glissement se fait par transmission radio LoRa à i.Cee.box ou i.Cee.plus.

L'alimentation est assurée par les cellules solaires.  Quatre couches de capteurs permettent d'avoir des informations sur la durée de vie en pourcentages donnés.
 
Plus d'informations sur le capteur solaire LoRa EC.W
Le capteur solaire EC.W peut aussi être utilisé dans des milieux ouverts.

Intégration à notre propre environnement réseau

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données de ce nouveau capteur EC.W peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Tour d'horizon plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0


Contenu de cette brochure gratuite :
  • Surveillance de l'état des machines (i.Sense)
  • Systèmes destinés à la surveillance de l'état des machines
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état des machines
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes destinés à la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente

S'informer ...

Brochure des nouveautés : nouveautés des plastiques intelligents 2022 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2022, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH